Roboter kommen immer öfter als leistungsstarke Werkzeuge in den Bereichen Schreinerei, Möbel, Bau und Holzbearbeitung zum Einsatz. Fünf Beispiele zeigen, wie vielseitig Robotik hier für kleine, mittlere und große Unternehmen einsetzbar ist.
Roboter sind vielseitige Assistenten, die von einzelnen Zellen bis hin zu kundenspezifischen Produktionslinien skalierbar sind. Sie übernehmen schwierige, sich wiederholende Aufgaben in der Massenproduktion von Möbeln. Doch diese Übersicht zeigt: Multifunktionale Roboter können genauso gut elegante handwerkliche Schnitzereien herstellen und lassen so Schreiner noch kreativer arbeiten.
1. Fräsen von geschwungenen Möbeln mit Roboterhilfe
Sie interessieren sich für Möbel-Holzbearbeitung? Erfahren Sie hier, wie die Handwerker bei Lignum 3D-Modellierung einen KUKA Roboter genau dafür einsetzen. Ähnlich faszinierend: Experten verwandeln mit Roboterhilfe ein altes Stück Mooreiche in einen umwerfenden Couchtisch.
2. Holzbau mit Robotern als Gesamtpaket
Roboter können nicht nur Kunsthandwerkern einen Vorteil verschaffen, sondern auch für das gesamte Spektrum der Holzbauindustrie Aufgaben erfüllen, wie schweres Heben, Bearbeiten und Kleben. Im folgenden Beispiel fertigen zwei KR 500 FORTEC Roboter hölzerne Leichtbauteile für einen Pavillon. Das Institute for Computational Design and Construction der Universität Stuttgart entwickelte die Fertigungslösung in Zusammenarbeit mit dem Systemintegrator BEC. Solche Roboterlösungen haben Potenzial für die Zukunft der Holzbauindustrie, in der automatisierte Fertigungsprozesse bisher nur begrenzt genutzt werden.
3. Eine Roboterzelle zum Bohren, Bearbeiten und Schleifen
Roboter ermöglichen kleinen und mittelgroßen holzverarbeitenden Firmen, mit größeren Unternehmen zu konkurrieren, indem sie verschiedene Aufgaben mit einer einzigen Roboterzelle automatisieren. Automatech Robotik demonstriert wie Bohren, Schneiden, Bearbeiten, Kantenanleimen und Schleifen in einer einzigen automatisierten Arbeitszelle kombiniert werden können. Das spart Zeit und Platz. Natürlich muss es nicht unbedingt eine einzige Roboterzelle sein. Automatech Robotik zeigt auch ein System aus drei Robotern, die gebogenes Holz in einer maßgeschneiderten Roboterlösung schleifen.
4. Holzprodukte mit hohem Durchsatz entladen
Während eine einzelne Roboterzelle als Multi-Tool fungieren kann, können Roboter auch Teil eines größeren automatisierten Systems sein. Für Kunden, die einen hohen Durchsatz wünschen, wird ein kundenspezifisches Automatisierungssystem hocheffizient konfiguriert. Eine weitere Anwendung von Automatech Robotik zeigt Industrieroboter als Teil eines kompletten automatisierten Systems in der Holz- und Möbelindustrie. Sie positionieren, schneiden, bohren und handhaben Holzstücke, während diese die Produktionslinie entlangrollen.
5. Vollautomatisierte, robotergestützte Holzbearbeitung
Die Spitze der Automatisierungstechnik: eine Kombination unterschiedlicher Robotertechnologien: ein vollautomatisches System aus Robotern und fahrerlosen Transportsystemen, geschaffen von HOMAG. In diesem System verbinden die Transportsysteme zwei Roboterzellen, die jeweils unterschiedliche Prozess ausführen: Hightech-Edging und CNC-Machining.
Sie interessieren sich für Robotik-Anwendungen in der Holzbearbeitung oder im Bauwesen? Schreiben Sie uns auf Facebook oder über unser Web-Kontaktformular.
Schreibe einen Kommentar
Du musst angemeldet sein, um einen Kommentar abzugeben.