Kollege Roboter und ich: Mensch-Roboter-Interaktion unter der Lupe
Immer mehr Menschen arbeiten in ihrem Alltag mit Robotern zusammen. Wie reagieren Menschen auf die direkte Interaktion mit Robotern? Akzeptieren sie den „mechanischen Kollegen“ und vertrauen ihm? Diesen Fragen gehen KUKA und die Deutsche Sporthochschule Köln in einer Studie nach.
„Mit unseren Produkten verändern wir die Arbeitswelt, daher müssen wir uns mit den Auswirkungen dieses Wandels auf den Menschen beschäftigen. Dieser gesellschaftlichen Verantwortung sind wir uns bewusst“, sagte Nadine Bender, Senior Analyst Social Impacts of Robotics in der KUKA Konzernforschung.
Im Forschungsprojekt RoSylerNT mit dem Bundesministerium für Bildung und Forschung und der Deutschen Sporthochschule Köln untersucht KUKA daher die psychosozialen Aspekte der Mensch-Roboter-Interaktion. Innerhalb dieses Forschungsprojekts für neuromuskuläres Training wurden verschiedene Testsysteme entwickelt. Nach mehr als drei Jahren Forschung wurde es Ende September 2020 in einer Testwoche dann konkret:
Jeden Tag absolvierten Laien im Alter zwischen 18 und 49 Jahren Aufgaben mit einem sensitiven Robotersystem von KUKA. So sollten sie einen Tisch tragen – mal mit einem Menschen, mal mit dem Roboter. Währenddessen achtete die Sporthochschule Köln auf physische Parameter und KUKA prüfte Aspekte wie Technikakzeptanz, Angst und Vertrauen. Eine der Probandinnen ist Journalistin der Augsburger Allgemeinen Zeitung, sie berichtete hautnah von der Testwoche.

Der Mensch hat die Kontrolle
Durch die integrierte Gesichtserkennung begrüßte der Roboter sein Gegenüber persönlich. Das System kann Haltung, Bewegung und Belastung des Menschen wahrnehmen und sich dadurch auf ihn und die jeweilige Situation anpassen. So wird gewährleistet, dass Nutzer und Patienten nicht überlastet oder gar gefährdet werden. „Beim Tragen mit dem Roboter war klar, dass der Mensch die Kontrolle hat und der Roboter nur das macht, was er soll. So konnten Kommunikationsschwierigkeiten vermieden werden“, erzählte einer der Probanden nach seinem Einsatz.

Grundlagenforschung für neue Formen der Zusammenarbeit
Im Netzwerk mit der Sporthochschule in Köln und dem BMBF betreibt KUKA so Grundlagenforschung. Die Erkenntnisse sollen dann auf andere Produkte übertragen werden. Denn: „Vor allem im Bereich der Pflege bekommt die Zusammenarbeit mit Robotern einen immer höheren Stellenwert. Aber auch in der Industrie arbeiten Menschen und intelligente Maschinen immer öfter in unmittelbarer Nähe zusammen“, sagte Nadine Bender.
Noch bis 31. Januar 2021 läuft das Forschungsprojekt, in dem nun die Ergebnisse der Testwoche in Augsburg ausgewertet werden.